Acondicionamiento de muestra
La importancia de un buen sistema de
acondicionamiento de muestra
Los resultados precisos de un analizador dependen de un sistema de muestreo y acondicionamiento diseñado con base en la compatibilidad con el fluido del sistema. Los gases y los líquidos tienen necesidades diferentes, y su sistema de toma de muestra debe estar diseñado para adaptarse a éstas. Algunas variables que pueden tener una gran influencia en sus resultados incluyen:
- - Temperatura
- - Presión
- - Caudal
El tiempo entre la extracción de la muestra de la línea de proceso y la entrega del resultado por parte del analizador debe minimizarse debido a que los retardos pueden aumentar la probabilidad de que las características de una muestra cambien.
Minimizar el retardo es una prioridad
Idealmente, el retardo no debe ser superior a un minuto. Algunos de los factores que pueden aumentar el retardo son los siguientes:
- - Presión
- - Probeta o sonda de muestreo
- - Tamaño de las líneas.
- - Volumen muerto.
- - Retardo en el analizador.
Hay algunos otros retos que pueden afecta la integridad de la composición de la muestra y por lo tanto, pueden alterar los resultados del analizador, como el fraccionamiento imprevisto, la adsorción o la contaminacion de la muestra.
¿Requiere más información? ¡Escríbenos!