Una instalación correcta puede prolongar la vida útil de las mangueras de su planta
En la industria, las mangueras se consideran un recurso desechable, sin embargo, nosotros somos de la idea de que una manguera bien seleccionada e instalada puede prolongar su vida útil y operación.
Al momento de seleccionar una manguera es importante considerar diversos factores, por ejemplo, que el tipo de núcleo o ánima sea compatible con el fluido que conducirá.
Ahora bien, una vez que ya eligió el tipo de manguera a utilizar, lo siguiente es determinar su longitud.
Este paso es crucial porque la manguera debe contar con la holgura suficiente para evitar daños y accidentes a largo plazo. Si tiene una longitud excesiva se puede acelerar el desgaste por la fricción contra los equipos o puede doblarse de forma excesiva; caso contrario, si es muy corta, la manguera se estirará constantemente entre dos puntos ocasionado fugas.

Para seleccionar correctamente la longitud, se deben considerar los siguientes criterios que ayudarán a precisar la medida:





Determinar la longitud de la manguera no es una tarea sencilla, pero sus beneficios a largo plazo son significativos porque garantiza un mejor desempeño, prolonga su tiempo de operación y previene riesgos de fugas en su planta.
Si requiere de una asesoría personalizada contamos con el Servicio de consultoría para la selección e instalación de mangueras (HAS) en el cual, un grupo de expertos Swagelok le brindará una solución a sus necesidades específicas y le dará una serie de recomendaciones para el manejo de gases y sistemas bajo condiciones críticas. Programe una cita, ahorre en costos de mantenimiento y prolongue la vida útil de este recurso.